This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:看门狗定时器精度

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841860/msp430afe253-watchdog-timer-accuracy

器件型号:MSP430AFE253

在 LPM3-VOL.C 示例中为1、μ A

WDTCTL = WDT_ADLY_1000;// WDT 1*4间隔定时器,ACLK
BCSCTL1 |= DIV_1;// ACLK/2
BCSCTL3 |= LFXT1S_2;// ACLK = VLO

从注释的角度来看、周期应为1000ms、但实际操作远长于1000ms。 我在哪里可以了解问题? 默认 VLOCLK = 12K、WDTCTL 配置、32786除外、大约0.3HZ

2、μ A

//1400ms。

WDTCTL = WDT_ADLY_16;//doc。
BCSCTL1 |= DIV_3;// ACLK/1.
BCSCTL3 |= LFXT1S_2;// ACLK = VLO

频率为135KHZ、根据此参数应为1.4S、但实际测试约为6S。 这种认识与理论不符。 您对我们的参数设置有任何疑问吗? 或者我们是否出错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    对于问题1:

    您可以在  WDT_ADLY_1000 参数定义中看到。 当 ACLK = 32768Hz 时、此参数为1000ms、但在代码中、ACLK = VLO/2 = 6kHz、因此该周期约为5s。 如下所示:

    对于问题2:

    ACLK = VLO/8 = 1.5Khz、WDTISx 参数选择10 (看门狗时钟源/512)、因此这个周期大约为0.4s。  用于参考 μ:的 WDTCTL 寄存器

    此致

    Johnson