This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:引脚16的默认设置

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841492/msp430fr2033-default-setting-for-pin-16

器件型号:MSP430FR2033

您好!

我想检查 MSP430FR2033IG48引脚16 (48引脚封装)的默认设置。

非常感谢。

此致、

黄德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    MSP430FR2033IG48的引脚16为 RST/NMI/SBWTDIO、默认功能为 RST、您可以参考用户指南、如下所示:

    顺便说一下、 您是否遇到了此引脚设置的问题?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G'day Johnson、

    感谢您提供信息。

    我在该引脚上没有遇到任何问题、但无法找到有关默认设置的信息。

    谢谢你。

    此致、

    Cedric