This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:uController 功能和能力

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619S-HT, ADS1278, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841600/msp430f2619s-ht-ucontroller-functions-and-abilities

器件型号:MSP430F2619S-HT
主题中讨论的其他器件: ADS1278ADS1274

您好!

我的项目将包括控制2个 BLDC 电机、处理数据(4至5个传感器)和用于数据收集的 EEPROM 存储器控制。

是否可以通过一个 MSP430F2619S-HT (高温环境应用)来完成所有这些功能。

谢谢、

Gadi Fishel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时间就是一切。

    您希望电机的反应速度有多快?

    传感器每秒采样数是多少?

    EEPROM 每秒传输多少数据?

    传感器将如何连接到 MPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它真的很慢。

    电机反应可能会有一些延迟。 它将是无传感器 BLDC 电机及其功能、具体取决于计时器-"运行10秒前向"或"运行20秒前向"、当然也是反向。

    每秒的样本数也将介于10到100之间(我假设20将超过足够的值)

    关于 EEPROM、我想使用 Samsung MT29F128G08AJAAAWP-ITZ:A (

    与开放式 NAND 闪存接口(ONFI) 1.0兼容

    设备大小:16GB:4、096块;32GB:8、192块;64GB:16、384块;128GB:32、768块;

    • 读取性能
      • 随机读取:50µs μ A
      • 顺序读取:25ns
    • 写入性能
      • 程序页面:900µs μ A (典型值)
      • 块擦除:3.5ms (典型值)

    )

    传感器... 我的想法之一 是传感器的信号调节输出将通过 SPI 连接到 uController 连接到 ADS1278 (或 ADS1274)。

    2个印刷电路板安装的传感器:温度计和加速计将直接连接到 uController ADC (1个温度传感器和3个加速计访问)

    谢谢、

    Gadi Fishel  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加迪

    不确定是否有足够的资源来实现您的2个电机控制器和传感器。

    下面是一个 E2E 讨论如何将 MSP430器件用于 BLDC 电机控制。  在本例中不是无传感器的。

    这些链接可帮助您确定项目的要求。

    请注意、MSP430F2619-HT 的陶瓷版本是64引脚精简型引脚分配版本。  P7和 P8不可用。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    感谢您的建议。

    我将查看 E2E BLDC 电机控制 讨论。

    此致、

    Gadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    我要将此帖子标记为已解决。  如有必要、您可以将其发布回以重新打开。

    此致、

    涉水