This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01486
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837578/evm430-fr6047-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:TIDA-01486

大家好、我们正在尝试将 TIDA-01486连接到 EVM430FR6047。 我们对我们怀疑应该使用扁平电缆相互连接的连接器有点困惑?

然后、EVM CH0 OUT 将连接到 GND?

请提供建议。

此致、

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    令人痛苦的事实是、最初的'6047EVM 仅用于单个换能器对。它没有分离输入和输出的规定。

    要将其与 TIDA-01486配合使用、您需要接触一个钻头和一个焊接烙铁。 如果您想知道我是如何在'6047 EVM 上(机械)进行操作的、我可以拍摄 EVM 扩展的照片。

    Johann

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    我与编写 TIDA-01486的工程师进行了交谈。 他确认需要重新连接'6047 EVM 以连接到扩展板。 因此、对于上一个答案没有新消息。 因此、我将关闭该线程。  

    祝你度过美好的一天

        Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    感谢您的回复。 我们非常感谢这一点。 我们有一些时间和经验来完成机械和电子工作。

    此致、

    劳伦特

    2M 工程有限公司  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    如需了解相关信息、我们将6047-EVM 和 TIDA-01486的 PCB 合并为一个电路板、而将6047-EVM 的任何不使用的内容、如 LCD。 PC 接口也将被部分放弃。 它将仍然是一个开发板以及未来 PCB 生产设计的(可能的)基础。

    此致、

    劳伦特

    2M 工程