This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 上电复位异常

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/840223/power-on-reset-exception

主题中讨论的其他器件:MSP430F149

当我使用 MSP430F149时、看门狗在系统上电复位后重新启动。 此时、按下 RESET 按钮后、系统会在系统复位后恢复正常运行、看门狗不会复位。。在上电之前、电路板没有外部电源连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    根据器件系列 用户指南、WDT 应自动配置为看门狗模式、复位间隔为~32ms、除非在代码开始时进行了其他更改或暂停:

    这一事实将使我相信您的 MCU 未被正确复位以触发 POR。 这可能是 Vcc、VSS 或 RST 引脚周围的硬件问题造成的。 请参阅 《MSP430硬件工具用户指南 》、以确保您遵循推荐的硬件设计来使用4线制 JTAG 通信(图2-1)。

    我已经看到了几个可能会解决您的问题的问题:

    • RST 线路上的上拉电阻应为47k 欧姆
    • RST 线路上接地的电容器应为10nF
    • 所有 VSS 信号都应直接连接到同一 MCU GND
    • 所有 Vcc 信号都应直接连接到同一 MCU Vcc

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt

     感谢您的回答。  我将根据您的建议进行一些测试。  但让我感到困惑的是、这个设计已经被多次使用。 这是第一次出现这一问题。 是否可以购买 假冒芯片 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

      我已经测试过它、这个问题仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您不太可能购买假冒芯片。 您说您以前使用过此设计、这是该问题首次出现。 正在工作的设计和不工作的设计之间在硬件或软件方面是否存在任何差异?

    此外、您能否提供更新版本的电路原理图以及我实施的建议、以便查看您测试的硬件修复。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Matt、

      

    感谢您的建议、移除1k 欧姆(VCC)即可解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    在移除 R6并将3.3V 直接连接到 AVCC 之后、我想问一个问题。 电路恢复正常运行的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    原始电路无法正常工作、因为添加 R6后、电路未遵循 TI 建议的 AVCC 连接、因此超出规格。 物理上、由于对到达芯片的实际电源电压电平的影响、它可能无法正常工作。

    此致、

    Matt