Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149
当我使用 MSP430F149时、看门狗在系统上电复位后重新启动。 此时、按下 RESET 按钮后、系统会在系统复位后恢复正常运行、看门狗不会复位。。在上电之前、电路板没有外部电源连接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149
当我使用 MSP430F149时、看门狗在系统上电复位后重新启动。 此时、按下 RESET 按钮后、系统会在系统复位后恢复正常运行、看门狗不会复位。。在上电之前、电路板没有外部电源连接。
您好 Jason、
根据器件系列 用户指南、WDT 应自动配置为看门狗模式、复位间隔为~32ms、除非在代码开始时进行了其他更改或暂停:
这一事实将使我相信您的 MCU 未被正确复位以触发 POR。 这可能是 Vcc、VSS 或 RST 引脚周围的硬件问题造成的。 请参阅 《MSP430硬件工具用户指南 》、以确保您遵循推荐的硬件设计来使用4线制 JTAG 通信(图2-1)。
我已经看到了几个可能会解决您的问题的问题:
此致、
Matt