This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:温度范围内内部温度传感器的绝对精度

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838896/msp430f2132-absolute-accuracy-of-internal-temp-sensor-over-temp-range

器件型号:MSP430F2132

客户需要使用 MSP430F2132T 的内部温度传感器实现绝对精度。

《用户指南》第24.2.2.1节中介绍的校准使用两个容差为±2°C 的点

考虑到 MSP430校准值(表24-4)、他能否假设在-40°C -+105°C 的整个温度范围内容差为±2°C、还是更高?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    高温下不会在105摄氏度下进行两点校准、而是在30摄氏度和85摄氏度下进行。 因此、无法假设仅根据两点校准、在105°C 的整个范围内、精度为+/-2%。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    由于我们已经离线处理了这个问题、我将关闭这个主题。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    客户将检查提供的数据以了解其用例、并与自己的测量值进行比较。

    此致、Bernd