This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:如何将预先训练的模型数据写入 FRAM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/839221/ccs-msp430fr5994-how-to-write-pre-trained-model-data-into-fram

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 MSP430FR5994 Launchpad 进行轻量级机器学习。 我对模型进行了离线培训、需要将经过培训的模型数据上传到 launchpad。 我使用 CCS 对板进行编程。 应将经过训练的模型数据保存在位于 FRAM 中的 float_point 数组中。 我使用 persistent 来声明变量。  

#pragma LOCATION (MODEL、0x14800);
#pragma PERSISTENT (MODEL);
float model[width][length]={0}; 

在使用 CCS 对电路板进行编程时、如何将预先训练的模型数据写入此变量?

谢谢、

Yubo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yubo、

    如果不修改数据、则使用 const 来声明变量更合适。  上传模型数据有两个建议。

    1.在floatmodel[width][length]  C 文件中使用变量的初始值声明变量,如下所示。 这些可由一个小型 PC 程序执行、此程序在 PC 中读取模型数据文件并自动生成 C 文件。  

    float model[width][length]={0.1、0.2、0.3、...}; 

    2.使用 BSL 将模型数据上传到存储器空间。 这可以更新模型日期、而无需重新编程代码。 更多信息、请参阅 MSP430 BSL 页面。  

      适用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序(BSL)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冬季、

    很抱歉、解释不好。 我的系统  也会进行设备上培训、这意味着浮点模型阵列需要动态更新、我无法使用 const。 无论如何、我将尝试您的建议。  

    谢谢、

    Yubo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将关闭该线程。 如果有任何问题、您仍可以回复此帖子或创建新帖子。