This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:BGA 上的 NC 引脚封装(MSP430FR2433IYQWR)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/840833/msp430fr2433-nc-pin-on-bga-footprint-msp430fr2433iyqwr

器件型号:MSP430FR2433

您好!

美好的一天!

我们的客户询问 MSP430FR2433IYQWR 的 NC 引脚。 我已将查询复制到下面以供参考。 感谢您对此的支持。

"我们打算使用具有 BGA 封装的 MSP430fr2433、球栅中的三个球(C4、C5和 D5)标记为 NC。 为了简化布线、使用不同信号通过这些引脚是否安全。 它们没有连接到任何东西、也没有相互连接? 如果我们可以在这里获得一些信息、以确保设计按计划工作、这将是很好的选择"

谢谢、祝您愉快。

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

     对于 MSP430FR2433IYQWR 上的 C4、C5和 D5、使用不同的信号通过这些引脚并不安全。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速响应。

    我想知道是否有与此引脚的内部连接、以便我可以更好地向客户解释。

    此外、我发现一篇 E2E 文章说可以将这些引脚连接到 DVSS。 (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/682079)。 我只想验证这些信息。 感谢您的支持。  

    期待您的回应。  


    此致、  

    Cedrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    是的、该特定器件的 NC PICS 连接到内部电路、如果对其施加足够高的电压、可能会损坏器件。

    另一方面、您引用的 E2E 帖子是正确的。 虽然我建议不要通过 NC 引脚路由任何信号、但可以将这些引脚连接到 DVSS。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您的支持。 祝你度过美好的一天!  


    此致、

    Cedrick