This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:更改 SVS 电压电平

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837086/msp430fr6047-change-svs-voltage-level

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430F249

你好!

我想知道是否可以更改 MSP430FR604x 芯片上的 SVS 高侧电压电平阈值? 在数据表中、我找不到任何相关信息、但它在6.13.3电源管理模块(PMM)上明确指出:"SVS 电路检测电源电压是否降至低于安全电平和低于用户可选电平"。  

 提前感谢!

/Thibault  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    我在我们的团队成员中遇到了一个问题、他们很快就会做出回应。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    非常感谢您对 SVS 描述的反馈、 遗憾的是 FR6047无法更改 SVS 电平阈值、数据表上的描述错误、此问题已报告给相关团队以更新数据表。 很抱歉让人困惑。

    MSP430F249等一些器件具有用于更改 SVS 电平的寄存器。  

    此致

    Kc