This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:FFT 计算

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841017/ccs-msp430fr5994-fft-calculation

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我将使用以下示例代码和 MSP430FR5994。

但我对这个例子感到困惑。 在此  示例中、有人能告诉我如何进行 FFT 计算吗?

请告诉我有关此示例的更多信息。

BR、'

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    您可以使用一些资源来帮助您大致了解该示例以及如何在 MSP430上实现实时 FFT。 请参阅《DSPLIB 用户指南》(位于 MSP430Ware->DSPLIB 目录中)、以查看与数字信号处理库相关的所有 API 和函数。

    另一个资源可帮助您了解 FFT 如何运行以及如何使用 LEA 在 MCU 上实现、另一个资源是 使用 MSP430 FRAM 微控制器的滤波和信号处理参考设计。 此 TI 参考设计将逐步指导您了解执行实时 FFT 的理论和实现、还提供源代码来向用户确切地展示如何使用 DSPLIB 函数使用库完成 FFT 和 FIR 滤波。

    希望这能帮助您指明正确的方向!

    此致、

    Matt