This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5514:关于 USB BSL 上密码访问的时序

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835684/msp430f5514-about-timing-of-password-access-at-usb-bsl

器件型号:MSP430F5514
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430RGC64USB

您好!

关于 MSP430F5514上 USB BSL 的密码、我的客户提出了一个问题。

(问题)

访问密码时、是否可能由于 PC (USB 主机)密码访问的时间延迟而失败?

密码访问是否超时?

                         

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    不是超时兔子。

    您在 PC 上使用的软件是什么? 是 BSL 脚本吗? 有关 BSL 脚本 http://www.ti.com/lit/ug/slau655f/slau655f.pdf 的更多信息

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很抱歉耽误你的时间。

    我的客户正在使用 BSL_USB_GUI 进行固件更新。
    密码是否与 BSL 脚本相同?

    此致、
    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这里没有超时。  

    是否使用"MSP430USBDevelopersPackage_5_20_06_02"中的主机软件、如"python_Firmware_UpgraderGUI.exe"?

    GUI 就像这样  

      

    USB 开发包的链接如下 :http://www.ti.com/tool/MSP430USBDEVPACK

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     

    感谢你的答复。

    我的客户正在使用 MSP430 USB 固件升级示例。

     


     

      

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经在这款软件和 LED 闪烁演示的一边尝试了。(我将 msp430f5514与 MSP-TS430RGC64USB 目标板搭配使用)

    在这里,我有两个建议:

    1.确保客户正确操作以调用 BSL:在器件上电时将 PUR 上拉至 VBUS。

    2.测量高速晶体是否工作良好(如果可以提供更好的波形捕获)

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     

    很抱歉耽误你的时间。

    我通知了我的客户您的答案、他们将检查您提到的这些要点。

    我将关闭此主题。

    非常感谢!

     

    此致、

    TAO_2199