This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5514:关于 USB BSL 上的供应商 ID

Guru**** 2810145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835608/msp430f5514-about-vendor-id-at-usb-bsl

器件型号:MSP430F5514
主题中讨论的其他器件: MSP430USBDEVPACK

您好!

 

关于 MSP430F5514上的供应商 ID、我的客户提出了一个问题。

他们将在其应用程序上动态更改 USB BSL 上的供应商 ID。

PC:客户 ID <=(USB)=> MSP430:TI 唯一 ID

我不确定他们为什么需要在 USB BSL 更改供应商 ID。

(问题)

根据应用手册(SLAA452C),如果需要将 BSL VID/PID 更改为不同的唯一值,

必须在三个位置进行更改(主机应用/闪存 BSL/RAM BSL)。

但它需要构建和重新编译以进行值更改。 在这种情况下,不能动态更改它。

它能否使用其他方法在 MSP430上动态更改 USB BSL 上的供应商 ID?

(PC:客户 ID <=(USB)=> MSP430:TI)

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我没有尝试 动态修改 VID。 我认为我们应该澄清客户为什么要这样做。 或者他们只想修改 VID。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     

    感谢你的答复。

    我的客户只想修改 VID,我向他们询问 动态修改 VID 的原因。

     

    关于应用报告(SLAA452C)第5页上的源文件 Firmware.resx、

    这是否意味着 MSP430固件更新程序的资源文件? (SLAA452C、第12页)

    此外、它只能由 BSL 脚本编写器使用、而不是以上方法(SLAA452C)来修改 VID 吗? (不是动态的。)

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     包括主机 GUI 和一些 USB 演示代码应用。 BSL 源代码的相关信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slaa450f/slaa450f.pdf

    BSL 脚本编写器无法修改 VID、您应在 BSL 源代码中更改 VID。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     

    很抱歉耽误你的时间。

    我通知了我的客户您的答案、并将关闭此主题。

    非常感谢!

     

    此致、

     

    TAO_2199