This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何成功构建 IAR 项目

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/840335/msp432e401y-how-to-build-iar-project-successfully

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:CC3120

您好专家,

我的客户希望将 IAR 用于 MSP432E401Y 和 CC3120项目。

但他们无法构建项目、我自己尝试过、我发现我可以为 MSP432E401Y 构建空项目。

我的 IAR 版本是 ARM 8.40.1

所有相关 SDK

  • simplelink_sdk_wifi 插件_2_40_00_22
  • tirtos_msp43x_2_12_00_24
  • simplelink_msp432e4_sdk_3_20_00_10

转到其他项目时、我遇到了这些错误。

编译配置:power_measurement -调试
更新编译树...

已删除1个文件。
正在更新生成树...
执行预编译操作
变量扩展失败。
IAR 文本:"-i$SIMPLELINK_MSP432_SDK_vify_plugin_INSTALL_DIR$/SOURCE"
部分命令行:"C:\tisimplelink_sdk_wi_plugin_2_40_00_22\examples\MSP_EXP432P401R\demos\power_measuring\tirtos\csprine-tos_un_exportion-"-"\cm4nature-tos"-r_un_intrademplement "-\tex-"\cm4_un_un_inboti_pr-"-"-"-"\cmcus/en_un-rtos"



/source/ti/posix/iar /source/third_party/mbedtls/include /source/third_party/CMSIS/Include /kernel/tirtos/builds/MSP_EXP432E401Y/release/iar/compiler.opt.defs



文本:"-i$SIMPLELINK_MSP432_SDK_WiFi_PLUGIN_INSTALL_DIR$/SOURCE"
部分命令行:"C:\tisimplelink_sdk_wi_plugin_2_40_00_22\examples\MSP_EXP432P401R\demos\power_measuring\tirtos\tex-ine-texc\tos_nip_export_ex-"-"\cm4naturement "-\tex-"\cm4_un_exce-tex-intrademine"-"-"\cm4e"\cm4_un_ex-"\cm4e"\cn_un_exce-texce-texce-texce-texce-texce-texce-texce-texce-texce-texcus/en_export"



/source/ti/posix/iar /source/third_party/mbedtls/include /source/third_party/CMSIS/Include /kernel/tirtos/builds/MSP_EXP432E401Y/release/iar/compiler.opt.defs



正在调度的文本:"-i$SIMPLELINK_MSP432_SDK_WiFi_PLUGIN_INSTALL_DIR$/SOURCE"
部分命令行:"C:\ti\simplelink_sdk_plugin_2_40_00_22\examples\MSP_EXP432P401R\demos\power_measuring\ti_export\tos\***-natn_un_ex-"\cm4nature-tex-"-n_un_m4boti_ex-"\cm4nature-tex-"-n_un_ex-intrademplex-"-"-"\cm4_un_un-ine"-"\cmce-texce-texcus/en_un_code"-ine"-"-intradcus/en_un-"-ine"
-ine"-"-"-"-"-intrab-"-"_un_tradoption_un_examples\cmcus/en_un_un_un_un_un_


/source/ti/posix/iar /source/third_party/mbedtls/include /source/third_party/CMSIS/Include /kernel/tirtos/builds/MSP_EXP432E401Y/release/iar/compiler.opt.defs



引起问题的文本:"-i$SIMPLELINK_MSP432_SDK_WiFi_PLUGIN_INSTALL_DIR$/SOURCE"
部分命令行:"C:\ti\simplelink_sdk_plugin_2_40_00_22\examples\MSP_EXP432P401R\demos\power_measuring\tirtos_export\texc\tos_nip_export_pr-"-"\cnatnatn_un_ex-"\cm4_un_exce-texamples\cmce-tex-"-"-n_un_un_un-"-intrademplex-"-"-"\cmce-texce-texcus/en_un_ine"-inboti_exce-texce-texce-texce-texcus/en_pr-"-noti_export_examples"-"-"-"-"-"\cmcus/en_un-"-ine"
-"-"-intrad_


/source/ti/posix/iar /source/third_party/mbedtls/include /source/third_party/CMSIS/Include /kernel/tirtos/builds/MSP_EXP432E401Y/release/iar/compiler.opt.defs



文本:"-i$SIMPLELINK_MSP432_SDK_WiFi_PLUGIN_INSTALL_DIR$/SOURCE"
部分命令行:"C:\tisimplelink_sdk_wi_plugin_2_40_00_22\examples\MSP_EXP432P401R\demos\power_measuring\tirtos\ti_export_export_examples-"-"\ccs_nature-tex-"-n_un_un_export_export_export"-"-"-"\cm4_excus/en_export_examples\cm4_un_un_en_examples"-"-"-"-"\cm4_un_un_un_un_cus/en_export"



/source/ti/posix/iar /source/third_party/mbedtls/include /source/third_party/CMSIS/Include /kernel/tirtos/builds/MSP_EXP432E401Y/release/iar/compiler.opt.defs



引起问题的文本:"-i$SIMPLELINK_MSP432_SDK_WiFi_PLUGIN_INSTALL_DIR$/SOURCE"
部分命令行:"C:\ti\simplelink_sdk_plugin_2_40_00_22\examples\MSP_EXP432P401R\demos\power_measuring\tirtos_export\ti_export_export_examples-"\***-"-"\cm4_un_un_un_un_un-inboti_exce-tex-"-"-"\cmcus/en_un_code"-"-"-intrun_un_un_export_exit_examples\cmce-"-"-"-"-"\cm4_un_ine"
-ine"-"-ine"-"-pru_un_un_un_un_un_trademplexamples\cmce-texce-texce-texce-texc"-"


/source/ti/posix/iar /source/third_party/mbedtls/include /source/third_party/CMSIS/Include /kernel/tirtos/builds/MSP_EXP432E401Y/release/iar/compiler.opt.defs
FPU=VFPv4_sp"--dlib_config"$TOOLKIT_DIR$\inc\c\DLib_Config_Normal.h""-OL""
运行 C/C++编译器时出错

总错误数:0
警告总数:0

似乎找不到某些源文件、但我不知道原因。

我设置参数变量

期待您的回复。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您必须从插件中添加"自定义参数变量"、而不是 SDK。

    在导入到 IAR 之前、您可以修改 插件中的.custom_argvars 以指向要使用的 SDK 版本。

    请注意、该插件的2.440版本通过了该 SDK 的2.440版本测试。 它未在3.20.00版本的 SDK 中进行测试。

    谢谢、

    SAI