This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否有计划提供板载 RAM 超过256K 的 MSP432E401Y 芯片?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/840827/msp432e401y-are-there-any-plans-to-provide-a-msp432e401y-chip-with-more-than-256k-of-onboard-ram

器件型号:MSP432E401Y

是否有计划提供板载 RAM 超过256K 的 MSP432E401Y 芯片?  512K 的设置会对我们产生巨大影响。  此时、我们不能选择添加外部 RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    不、遗憾的是、没有计划发布另一个具有更多 RAM 的 MSP432E 器件。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答 Alexis。  我将不再希望:)。