This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:MSP430I2040:EMDC 生成的代码是否支持来自 PC 的通信协议(RS232)?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, EVM430-I2040S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/840300/msp430i2040-msp430i2040-does-the-emdc-generated-code-supports-communication-protocol-rs232-from-pc

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: EVM430-I2040S

您好!

我已将由 EMDC 生成的代码加载到 EVM MSP430i2040中。

它是否支持以下链接中文档中提到的通信协议(RS232)?

http://www.ti.com/lit/an/slaa638/slaa638.pdf

如果是、

请阐明  如果我需要 HOST_CMD_GET_REGINS_PHASE_N、命令格式是什么

根据我的理解、它将是 0x68、0x99、0x99、0x99、0x99、0x99、0x99、0x68、0x23、(len=0x02)、(CMDH=0x61)、(CMDL=0x00)、(para=?)、(CS=?)、0x16。

在上面的字符串 len=2中、它是正确的吗?

什么是参数值?

如何计算 CS? (请举例说明)

谢谢、

Anuradha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、您好!

    您上面链接的文档(slaa638:使用 MSP430I2040的单相和直流嵌入式计量(功率监控器))是指旧版能源库的用户指南。 您使用的代码由 EMDC 生成 、EMDC 是我们最新的能量计量库、本身不支持 RS232开箱即用。

    有关通信协议规范的详细信息以及如何连接到 EVM430-i2040S 的说明、请参阅 EMDC 技术指南。  必须使用 F5529 LP、因为 EMDC 仅支持 USB HID 设备、而正常的 RS-232转 USB 适配器是无法正常工作的 USB CDC 设备。

    此致、

    Matt