请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 是否有人知道 MSP430FR5994是否在 I2C 中发送了"空" TxBuffer (0x00)、或者它是否发送了n´t μ s、因为您对它执行了n´t μ s 写入操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有人知道 MSP430FR5994是否在 I2C 中发送了"空" TxBuffer (0x00)、或者它是否发送了n´t μ s、因为您对它执行了n´t μ s 写入操作?
如果你将值0x00写入 TXBUF (当 TXIFG=1时)、它将像任何其他字节值一样被发送。
如果你不向 TXBUF 写入任何内容(当 TXIFG=1时)、总线将(在大多数情况下)停止直到你这么做。 [参考 UG (SLAU367O)第32.3.5.2.1节和图32-12]
当 TXIFG=0时、如果你向 TXBUF 写入一些内容、它将(一般情况下)丢失。 I2C 状态机在适当的时间提供 TXIFG=1 [再次参考图32-12]