This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:空 I2C TxBuffer

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/840124/msp430fr5994-empty-i2c-txbuffer

器件型号:MSP430FR5994

是否有人知道 MSP430FR5994是否在 I2C 中发送了"空" TxBuffer (0x00)、或者它是否发送了n´t μ s、因为您对它执行了n´t μ s 写入操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它确实会在 I2C 中发出一个"空" TxBuffer (0x00)。 0x00也是有效数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你将值0x00写入 TXBUF (当 TXIFG=1时)、它将像任何其他字节值一样被发送。

    如果你不向 TXBUF 写入任何内容(当 TXIFG=1时)、总线将(在大多数情况下)停止直到你这么做。 [参考 UG (SLAU367O)第32.3.5.2.1节和图32-12]

    当 TXIFG=0时、如果你向 TXBUF 写入一些内容、它将(一般情况下)丢失。 I2C 状态机在适当的时间提供 TXIFG=1 [再次参考图32-12]