This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F67791A:MSP430F67791A 定制 BSL -无法启动调试会话-文件加载程序:验证失败:地址0x00000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

Guru**** 2535610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/839590/ccs-msp430f67791a-msp430f67791a-custom-bsl---cannot-start-debug-session---file-loader-verification-failed-values-at-address-0x00000-do-not-match-please-verify-target-memory-and-memory-map

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试在 MSP430F67791A 板上使用定制 BSL。 工程编译时会出现警告但没有错误。 当我尝试调试电路板上的应用时、我会得到以下错误:

我偶然发现 了这个 问题与我遇到的问题类似的主题;但是、建议答案中提到的"目标"选项上选择的"连接、擦除主、信息和 IP 保护区域"选项会灰显。

非常感谢您提供有关如何调试此问题的任何帮助。