This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:单线通信

Guru**** 2540830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/839836/ccs-msp430fr5969-single-wire-communication

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、CCS 中没有单线通信库、请为我提供用于单线通信的库函数

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所见、TI 没有提供用于单线通信的库。 我们有 一篇技术文章 、其中包含在 MSP430 MCU 上实现单线通信的随附代码示例、您可以将其用作参考。  

    社区成员还在网络上提供了一个参考、其中展示了实现单线通信的 MSP430 MCU: http://www.smallbulb.net/2012/238-1-wire-and-msp430

    希望这能帮助您指明正确的方向。

    此致、

    Matt