This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F413:程序循环

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/839775/msp430f413-program-loop

器件型号:MSP430F413

在我的 MSP430F413设计中、引脚47 (P16/CA0)连接到传感器。 当

传感器未连接。 程序进入循环:

------------------------------------------------------

C1_pH

               bit.B      #CAOUT、和 CACTL2                          ;比较器输出高电平/低电平?

               JNZ         C1_pH

------------------------------------------------------

 

CACTL2始终显示000Dh (0000 1101)。 无法更改为000Ch。

CAOUT 为:#define CAOUT              (0x01)

仅当连接传感器时、&CACTL2 更改为000Ch。

 

我可以添加任何指令、以便在没有传感器时从环路中输出

已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果传感器断开连接(引脚悬空)、它可以读取任何内容。 我唯一能想到的是、如果传感器断开连接、完全避免环路。

    当我想查看引脚是否悬空时、我会"向上/向下/向下/并查看它是否有反应。 我通常使用上拉/下拉(REN)电阻器执行此操作、以便在实际连接的情况下减少总线争用。 F413似乎没有这些。 我怀疑您可以通过将引脚(短暂)设置为输出(CAPD.6=0、P1DIR.6=1)来实现此目的;如果您仅在几微秒内执行此操作、则可能不会导致任何问题。