This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:用于在硬件板上刷写固件的工具

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/839760/msp430f5659-tool-to-flash-firmware-builds-on-hardware-boards

器件型号:MSP430F5659

大家好、

我使用的是 MSP430F5659控制器和 IAR IDE。我不熟悉 MSP 系列。

需要您的支持以了解服务团队/制造团队将用于在硬件板上刷写固件的工具详细信息。

对于 ST 微控制器、我使用了 STM32实用工具、通过该工具、我可以将 hex/bin 文件直接刷写到硬件板上、而无需 IAR。

我们是否有适用于 MSP430的类似产品。

请告诉我。

谢谢、

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna

    建议使用 Uniflash 工具。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 李晓东。

    它工作正常、我们可以成功刷写新电路板。