This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:超声波感应解决方案

Guru**** 2550790 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838746/msp430fr6047-ultrasonic-sensing-solution

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:TDC1000

您好、E2E、


你好。


TDC1000的子系统是否也包含在 MSP430FR6047中、用于超声波感应解决方案? 在 USS 模块的性能和功能方面、 MSP430FR6047和 TDC1000之间有何差异?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    这两款器件都面向"运输时间流量计"市场。 测量超声波脉冲序列"飞行时间"的原理不同。  TDC1000使用一种秒表来测量发送侧脉冲序列的开始到接收侧脉冲序列的开始;并计算上游到下游的差值。 'FR6047使用数学相关性运算来查找上行和下行之间的差分时间。 该相关性的原始数据是接收到的脉冲序列的 ADC 采集。 在'FR6047上、不是开始、而是计算所采集脉冲序列的能量中心。 这两项原则都有利弊。 如果您只能承受单个瞬态或单个脉冲、则 TDC1000有一个很大的优势。 这用于磁致伸缩距离测量设备、或用于测量项目符号的速度。 无论您在哪里可以生成脉冲序列 (10-20个脉冲)、相关性方法都是无与伦比的。 FR6047还有另一个优势。 由于  功能成分更常见、因此它可以轻松集成到微控制器上。 秒表技术通常由一些时间控制结构组成、当某些微控制器模块在同一芯片上并行运行时、这些结构不会对友好性做出响应。 这就是秒表芯片作为独立器件出现的原因。

    祝你度过美好的一天

           Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    感谢您对它的详细解释。

    此致、
    卡洛