This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2040:MSP430i2040

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838316/ccs-msp430i2040-msp430i2040

器件型号:MSP430I2040

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们计划为我们的应用参考设计 MSP 430i2040 Submeter EVM 版本1.2。

在随 EVM 模块一起接收的 CD 中、提供了硬件详细信息(原理图、布局等)、但 没有软件(EVM 库)文件。

从哪里可以获得此 EVM 库?

或者  、网站上是否提供 EVM 的示例代码? 根据我们的应用(如用于生成 PWM 信号的集成代码、以及根据应用更改串行协议(用于发送计量参数))、此代码易于修改。

请指导我如何快速获取结果。

谢谢、

Anuradha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、您好!

    请查看工具网页

    在这里、您可以找到将代码开发建立在  "最诚挚问候"基础上的建议

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、您好!

    根据假设、您的问题已得到充分回答、我将关闭此主题。

    此致

    Peter