This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:TB24勘误表说明中的拼写错误?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838910/msp430f249-typo-in-the-tb24-erratum-description

器件型号:MSP430F249

您好!

针对 TB24勘误表说明、器件勘误表(slaz184n)显示:"然而、如果定时器 A 在 TBR = TBCCR0时停止"。

我假设这是一个错别字、应该是"如果 Timer_B"。 请确认吗? 谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    非常感谢您提供的信息。 我将再次检查质量、并在周一回来。 但我的假设也应该是"Timer B"。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 François、

    我们可以确认、这是一个拼写错误。 它应该是"定时器 B"。 我们将尽快更正勘误表。

    此致

    Peter