This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG4618:引脚兼容的大闪存替代产品

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838839/msp430fg4618-pin-compatible-replacement-with-larger-flash

器件型号:MSP430FG4618

您好!

我继承了使用 MSP430FG4618的项目。 在这个芯片上运行的程序使得芯片几乎没有空间。 (116k 闪存)

是否有人能够向我推荐具有以下要求的此芯片的替代产品:

  • 引脚数和引脚功能相同
  • 128K 闪存+
  • 8K+ RAM

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    请检查 FG4619是否合适。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    遗憾的是、这不适合、因为我们仍然需要8KB 以上的 RAM。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    遗憾的是、没有引脚兼容的大闪存和 RAM 替代器件...

    我们建议使用具有更大存储器尺寸的 MSP430FR5/6 FRAM 系列。