This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:用于下载任何代码的主存储器引导加载程序

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838108/msp430fr5994-main-memory-boot-loader-for-downloading-any-code

器件型号:MSP430FR5994

         主存储器引导加载程序 FRAM

 

尊敬的 Sirs:

    我是否完全错过了 MMBL (FRAM)示例的要点?

    我能否使用此示例通过首先运行编译器生成的.hex 来下载我自己的代码

然后使用评估板将其下载到我的系统中?

 

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么、您是说 TI 的引导加载程序演示代码是否可以同时下载引导代码和应用代码? 换句话说,引导代码包含应用程序代码 ? 如果是、答案是否定的、当前演示代码只能先下载启动代码、然后使用主机下载应用代码。

    此致

    Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里:

      实际上、我想知道演示是否可以下载另一个项目的代码(如我们的代码)。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    演示代码只需下载基于我们的应用端演示代码的应用代码。

    此致

    Gary