This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:µA 3 μ A 的总电流消耗(水流测量)是仅用于1个 ToF 还是用于多个 ToF (飞行时间)

Guru**** 2537990 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837620/msp430fr6043-confirm-if-the-3--a-overall-current-consumption-water-flow-measurement-is-for-1-tof-only-or-more-than-one-tof-time-of-flight

器件型号:MSP430FR6043

大家好、

  µA 每秒1组结果的3 μ A 总电流消耗仅用于1 ToF 或大于1 ToF 的功耗、我只想确认 MSP430FR6043水流测量中的信息?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    让我重新措辞。 每次测量的电荷消耗小于3uA (微安秒)。 测量包括对结果进行完整的上游和下游脉冲传输、捕捉和数学评估。 如果您 希望 每秒进行一次完整测量、则转换为3uA; 对于每秒10次测量、转换为30uA 的平均电流消耗。  这对于常规尺寸@ 1MHz 的公用事业仪表中使用的典型换能器有效。 。 DN50或 DN100管道可能 允许更大的换能器或更长的激励时间;因此您需要更多的功率。   

    器  件或实时时钟模块的泄漏电流以及32kHz 振荡器也未包括在内(构建真实仪表时需要用到这些电流)。 但严格地说、它们不是测量的一部分。

    现在、由于其高动态特性、测量该电流非常棘手... 峰值电流将达到某些 mA (具体取决于所选的组件)。 但是、这些毫安仅消耗大约100微秒;那么几乎一秒内没有任何消耗。 不要让我们使用常规万用表来测量 您是否会失败。

    Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    感谢您的回答。
    我将此问题转发给我们的客户、并提出以下问题:

    如果他有1000mAh 电池、它会使超声波计量系统保持开启状态多长时间(计算 dTOF)?



    MCU 将消耗多少电流来执行1 dTOF 和3600 dTOF?

    感谢您的支持。

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将做出简单的保守假设...

    - 1次测量/s => 3uA

    -基本应用程序。 LPM3、LFXT32k、LCD、内部偏置、@25C (DS Tale 5.8) =>2uA

    -无线电=>无无线电,但 LCD 始终打开=>3uA 平均电流。

    -1000mAh /5uA => 200000h => 8333d => 22.8a => 60% 自放电...

    除非您使用具有真正低自放电的电池、否则我估计将使用10年。

    对于8次测量/s => 24uA+2uA => 26uA 总功耗

    -1000mAh/26uA => 38461h => 1602d => 4.39a => 25%自放电=> 3+年

    这些只是粗略的估计、很有趣

      Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声) 我的手指太快了,很抱歉出现了拼写错误,在一次测量中,总功耗为平均5uA。。。