This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5969:支持左侧与右侧 J4与放大器的 UART 调试;EXP-MSP430FR5969中的 J5

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PCF8574A, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838323/ccs-msp-exp430fr5969-support-on-uart-debug-for-left-right-j4-j5-in-exp-msp430fr5969

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件:PCF8574AENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我能够通过终端端口访问 J13 RXD 和 TXD 命令状态

现在需要左、右 TXD 和 RXD 通信支持

请在该申请中提供帮助

此致、

Chandrasekaran 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandrasekaran、

    很抱歉,但我不能理解你的问题的性质。 您能更准确地描述您的问题吗? 非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以为用于 Energia 的 PCF8574A 提供库文件、用于16x2 LCD 接口、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandrasekaran、

    不确定我们是否相互理解。 一方面、对于 Energia 支持、您需要咨询相应的 Energia 论坛。 但问题的核心在于、我仍然不理解您的问题描述、尽管它似乎与 Energia 相关、而与 MSP430相关。 请记住、这是一个与 MSP430产品相关的支持论坛。

    此致

    Peter