This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430FR5887 ESI

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838219/ccs-msp430fr5887-esi

工具/软件:Code Composer Studio

//用户需要使用半覆盖的直角盘打开电机以完成校准
SET_DAC();
转盘旋转时、是否需要转盘速度来校准 DAC? 如果是、速度是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的 、根据 SW 确定的扫描速率存在限制。 对于 EVM 随附的常规软件、我每秒旋转2-4周即可获得良好的效果