This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:使用 TI 工具进行大规模生产:MSP-TS430PEU128、UNIFLASH、MSP-FET、MSP-GANG

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PEU128, UNIFLASH, MSP-FET, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838544/msp430f6779-using-ti-tools-for-mass-production-msp-ts430peu128-uniflash-msp-fet-msp-gang

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PEU128UNIFLASHMSP-FETMSP-GANG

您好!

我的客户问我以下项目是否适合构建大规模生产 UC 编程器。 请给你建议吗?

请告诉我每个项目:

MSP-TS430PEU128:插座板。

UNIFLASH:适用于 PC 的 GUI 或基于命令行的编程应用。

MSP-FET:USB-JTAG 盒。

MSP-GANG:独立编程器。

 

目标 uC 是 MSP430F6779IPEU。

 

"建立或不建立大规模生产系统的好处"这一点可能不清楚 或不容易达成一致,因此,最好每个人都使用不同的词语,如:

[A]本产品用于大规模生产。

[B]中立。 由用户决定。 本产品不适用于大规模生产。 另一方面,没有任何已知的致命问题可以阻止它。

[C]我们建议客户不要将其用于大规模生产。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hideaki

    对于大规模生产、最佳选择是 MSP-GANG。

    多种编程模式:

    • 交互模式–使用 MSP GANG 编程器 GUI 在连接到 PC 时进行编程
    • 从映像进行编程–可以存储包含配置选项和代码文件的映像。 这使用户无需 PC 即可独立对 MSP 器件进行编程
    • 从脚本编程–使开发人员能够自动执行更复杂的编程过程。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    非常感谢!