This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:接近唤醒和唤醒间隔

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837424/msp430fr2633-wake-on-proximity-and-wakeup-interval

器件型号:MSP430FR2633

您好!
我的客户使用 MSP430FR2633制作了电容式传感器产品。
此产品即使未触摸、也会唤醒。

接近唤醒在唤醒间隔的周期时序发生。
您会告诉我解决方案吗?

e2e.ti.com/.../4454.CAPT_5F00_UserConfig.c


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Rei、

    感谢您访问该论坛。

    您是否有关于此设计的任何其他信息? 这将帮助我们更好地了解设计。

    根据传感器的设置、布局、噪声或几何形状、可能有多个参数会影响系统唤醒。

    有关上述参数的其他信息将有所帮助。

    根据预期的检测距离、灵敏度(转换计数)和检测阈值可能是尝试首先调整的参数。

    我看到您有一个 CC=800且唤醒接近 Th=8、例如、降低 CC 和增加阈值应该有助于减少问题、但它也 会影响检测范围。

    如果问题是由噪声引起的、客户可以考虑启用抗噪功能。

    有关此主题的一些其他信息、请参阅《技术指南》:

    如果您有其他信息、请告诉我。

    谢谢

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Rei、

    任何更新。

    您能解决您的问题吗?

    谢谢

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。

    我现在将关闭该主题、但如果您有进一步的问题、请随时联系论坛。 我们很乐意提供支持。

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  此已解决我的问题   按钮。

     

    谢谢

    此致

    Kostas