This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:DCO = 4.9152MHz 在寒冷环境中复位后不稳定。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835917/msp430fr2433-dco-4-9152mhz-is-unstable-after-reset-in-cold-environments

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2433

您好、社区成员、

我的客户进一步验证了。
因此、LaunchPad (MSP-EXP430FR2433)中也出现了相同的问题。

如果在低温环境(约-35C)下复位、
即使使用 LaunchPad、DCO 也不会振荡4.9152MHz。
在本例中、DCORSEL 为010b。

我想知道你对此问题的看法。
请尽快答复。


此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    很高兴再次与您讨论所讨论的问题。

    正如我们在原始线程中讨论的、DCO 在给定温度下超出范围。 请在最初的讨论中找到我的意见。

    我认为、除非您使用外部晶体作为 DCO 参考、否则不会对 PCB 板产生任何依赖。 因此,我对同一问题没有其他意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei

    谢谢您、agein 回答了我的问题!

    请告诉我更多信息。

    您的意见: [Wei]您不需要针对温度变化更改 DCORSEL。 DCORSEL=2应该适合您。

    即使 DCOFTLIM 和 DCO 抽头被改变、DCO 在 DCORSEL = 2时不会在4.9152MHz 上振荡。
    有几个芯片在 DCORSEL=3的情况下 DCO 可以在低温下使4.9152MHz 振荡。

    作为一种权变措施、如果 DCO 不能在 DCORSEL = 2时振荡、则客户设计的软件会切换到 DCORSEL = 3。
    您是否认为此类措施作为变通办法是有效的?

    此致。
    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    当 DCO 无法在 DCORSEL = 2下锁定时、通过软件重新配置、这将适用于您的情况。  

    但我强烈建议使用1MHz、而不是我们之前讨论过的电流频率。