请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我是一名学习嵌入式 C 和 MCU 的学生、因此我正在研究一个项目、以使用 PC 与 MCU 进行通信。
想法是通过 PySeial 使用 python 代码向 MSP430发送信号以更改 PWM 占空比、并通过 ADC 读取功率值、然后将其发回 PC 终端进行验证。
我的 PWM 代码工作(TA0CCR0 = 1000-1; TA0CCR1 = 500; 占空比为50%时)、我认为来自 PC 的信号需要更改 TA0CCR1值以更改占空比、但我不知道如何实现该值、我无法从 TI 示例中真正了解 UART 设置。 请尽量简化。 谢谢!