This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043:

Guru**** 2120640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837652/msp430fr6043-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043

我运行了评估板和演示软件。

在哪里可以找到有关如何部署电路板的信息。 我打算使用 WiFi 芯片进行通信。 电路板上安装了 Code Composer 开发的任何程序是如何开发的? 电路板是如何通电、打开和关闭的、以及如何开始运行安装的程序?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅本文档第3章  http://www.ti.com/lit/ug/tidues5/tidues5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 当我请求帮助时,这个问题是我的首要任务。 它通过查看 SimpleLink WiFi 而被取代。 我没有机会阅读您建议的信息。 我认为这是我正在寻找的、并将其标记为已解决。

    谢谢、

    Marty