This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430 Chronos 868

Guru**** 2536370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837134/ez430-chronos-868

Thread 中讨论的其他器件:eZ430-Chronos

我收到了 eZ430-Chronos 并且安装了 chronos-setup.exe,但是在安装驱动程序时,我收到错误信息,表明(usbser)端口安装失败。 现在插入时无法识别我的射频接入点。 使用 Windows 10。

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    遗憾的是、不再支持 eZ430-Chronos。 此外、在上面的原始问题线程中、您将看到不支持 Windows 10。

    eZ430-Chronos 和 LoRa

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常令人失望的答案。 我上个月购买了一款全新的产品、现在 eZ430-Chronos 上不再提供支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我很抱歉。 请随时在 E2E 论坛和其他在线资源中搜索有用的提示。 对于此问题、您可能需要使用 Windows 7。 如果您想使用具有有效支持的新型无线器件、请查看我们的 SimpleLink MCU 器件。

    SimpleLinkTM MCU 平台

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的回复、我将尝试查找 Windows 7计算机。 希望您能给我一些提示、让我使用在手表上加载参考软件

    来自此链接的数据: www.scheidsrechtershorloge.com/.../ez430chronos-v2.3-all.zip

    解压缩后、应使用什么文件来加载软件? 我是否应该同时使用 RF 访问点和 eZ430仿真器(拆卸手表)?

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    对于 eZ430-Chronos 编程、这个 YouTube 视频应该有所帮助。

    eZ430-Chronos 手表-拆卸和组装

    在.zip 中、有三个以".txt"结尾的预编译二进制文件。 请记住、eZ430调试器也已停产、因此可能无法正常工作。 我建议在论坛中搜索与此相关的主题帖。

    此致、

    James