This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2522:无法使用 MSP- FET430 UIF 调试器连接和调试目标(MSP430FR2522)板。

Guru**** 2508145 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/836756/ccs-msp430fr2522-unable-to-connect-and-debug-target-msp430fr2522-board-by-using-the-msp--fet430-uif-debugger

器件型号:MSP430FR2522

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们无法使用 MSP- FET430 UIF 调试器连接和调试目标(MSP430FR2522)板。 我已附加了相同的错误屏幕截图。

它显示了 TIMP430 USB1_0 (挂起)和  

         0x00E3A2 (未定义符号)

此致、

Srinivas V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么、您可以下载到器件并进入调试模式、对吧?

    如果是、您可以尝试我们的演示代码、如 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AN5C8yrR6v08Yo43rfy-uQ__IOGqZri__LATEST 、以查看您的代码是否有问题。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格雷、

    感谢您的回复。

    我可以下载到器件、并可以直接进入调试模式、但无法进行调试。

    当我们尝试连接时、它会显示消息"在地址"0xe3a2"处中断、没有可用的调试信息、或者程序代码之外。"

    我已经尝试过演示代码、可以使用相同的设置进行调试。

    对于此问题、我们还需要研究调试器设置或任何与配置相关的问题。 请您就这个问题提供指导。

    此致、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Srinivas

    您的代码似乎有问题。因为您可以对演示代码执行正常的调试操作、但不能对代码执行正常的调试操作。 您的代码中是否有任何警告或错误(我认为此处不应出现错误)? 您能否在50行或更少的时间内针对此问题将代码简化并发送给我们?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srinivas

    您是否解决了问题? 您也可以将您的代码添加到我们。

    此致

    Gary