This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:ADC12集成温度传感器的传递函数是什么?

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835902/msp430f5342-what-is-the-transfer-function-for-the-adc12-integrated-temperature-sensor

器件型号:MSP430F5342

您好 MSP430团队、

我代表我的客户发布此问题。

我要查找的是 ADC12集成温度传感器的传递公式。 查看手册时、在27.2.9节下列出了 ADC10的传递函数、但在28.2.8节下没有列出传递函数。 那么、我正在寻找该传递函数。

 谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 UG 的版本 Q:http://www.ti.com/lit/ug/slau208q/slau208q.pdf

    第28.2.8节"图28-11中有传递函数。 典型温度传感器传递函数"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    我相信他正在寻找 y = mx + b 等式、而不是传递函数的实际画面。

    在哪里可以找到构成传递函数图的 y = mx + b 方程?

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lauren

    很抱歉、我在 ADC10部分没有找到 y = mx + b 方程。 请给我一张屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是叠加在图上的 Vtemp =方程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南(SLAU208Q)第1.13.5.3节给出了完整公式。 它按芯片进行参数化、而不是"典型"。

    通常有一个示例程序以 C 语言对其进行编码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好、感谢您的提醒! 温度传感器校准对于温度传感器的精度很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren Mayfield

    请问您现在是否对温度传感器校准有更多的疑问? 如果没有、我明天会关闭该主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答了我的问题。 谢谢!