This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP430F5529

Guru**** 2540460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837544/ccs-msp430f5529-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: LMX2595

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好,先生

1) 1)是否有人告诉我如何访问24位长度的 MSP430F5529中的79x 魔术常量、以及如何使用从 TICS PRO 软件获取的数据加载这些常量、并且我在 MSP430F5529中找不到从器件选择引脚 来连接 LMX2595。

2) 2) LaunchPad 套件用于对控制器进行编程、但对其进行编程后、我们无法从 LaunchPad 套件中删除控制器。 从制造角度来看、如何在控制器中加载代码以及与从器件 LMX2595连接。  

3) 3)在我的应用中、我使用 MSP430F5529与 LMX2595连接以生成17GHz 频率。 现在、为了以阶跃方式生成不同的频率(17.01、17.02...) 位于 VCO 和相位频率检测器反馈路径中的小数分频器的值将被更改。 现在、我能否获得这个值、但在编程中使用任何开关情况、因为对于每个新频率、我需要更改整个寄存器值。 我能否通过使用单个微控制器来实现这一点。  

4) 4)非常感谢您在 SPI 编程方面提供的任何帮助。

提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    我们将为您解答这些问题、并与您联系。

    对于 SPI 编程、下面是一个 SPI 通信示例项目、将 MSP430F5529用作 SPI 主器件、这将帮助您开始作为参考。

    谢谢、

    是的