This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5435A:段 B 损坏

Guru**** 2535500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5435A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/836216/msp430f5435a-segment-b-corruption

器件型号:MSP430F5435A

您好!

我在大约50 Msp430F5435A (修订版 F 和修订版 H)上遇到段 B 损坏。 所有段 B 都被写入0xFF。 对于这些 MSP、我有多个 SVSH 和 SVSL 复位类型。 您是否知道哪些因素会导致这种损坏。 MSP 由电池供电。

这很关键、因为我在该闪存区域中存储 CRC。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想说这个问题是由勘误表 FLASH37引起的、但是根据勘误表、它不会影响修订版 F 或修订版 H 器件。 同一器件的其他版本上是否会发生这种行为?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有修订版 F 或修订版 H。我阅读了勘误表、但我没有看到任何可以解释这种行为的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多详细信息。 请仔细阅读我们 的《MSP430Tm系列微控制器上的调试闪存问题 》应用手册。

    此致、

    James