This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837563/ccs-msp430g2553-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我将在 MSP430G2553上使用闭环分析和 PI 来获取降压/升压转换器的恒定输出。 我需要恒定的12V 输出。 该代码工作正常、输入范围为11.5V 至16V、在该范围内提供持续升压至17V 的输出。 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您与我们联系、了解我们对 MSP430的支持和关注。

    1.让我们支持您解决问题的第一个要求是提供足够的信息,以便解决这一问题。 您的原始帖子只是有关您正在处理和处理的主题的高级信息、但没有任何信息、这可能是我们一方进行任何调查的基础。

    这是一个 MSP430技术支持论坛。 这意味着我们很乐意支持任何人解决 MSP430相关问题。 但这意味着您需要将问题归结为 MSP430。 根据您的基本描述、您似乎对闭环算法的稳定性有困难。 如上所述、如果您发现这是由于我们的器件、编译器或来自 TI 的其他器件的限制、我们将很乐意在 MSP430上为您提供支持。

    我建议调试您实施的算法的行为、以跟踪真正的根本原因。 如果您在某些范围内看到稳定性问题、则可能是 MSP430上的计算出现问题、例如、运行到某些变量的溢出中、但它也可能与控制环路的硬件或控制环路的架构相关。 您是否分析过控制环路的稳定性并对此产生了积极的结果? 您是否在 MSP430上实现了控制环路的所有稳定性标准? 速度、参数... 只需进行几项检查、您需要先进行这些检查。

    此致

    Peter