This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-EP:UART 到 DQ 总线的短路保护

Guru**** 2551980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835301/msp430f5438a-ep-short-circuit-proetction-at-uart-to-dq-bus

器件型号:MSP430F5438A-EP

我使用 UART 实现了单线 DQ 总线通信。 为此、我使用了 NC7WZ07、

我需要在电池中的附近24V 线路上添加短路保护。

我添加了带有串联电阻器的齐纳二极管。但使用此通信不起作用。

波特率为115200。请建议在 DQ 线路上添加短路保护的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏米亚

    您能否提供您想要实现的目标的原理图和更好的描述?   我不熟悉您尝试实施的短路保护。  我猜您正在尝试防止24V 线路出现意外故障?

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    好的、我正在尝试保护 电路免受意外 损坏、直至邻近的24V 线路。请参考所附电路。 我使用 3.3V 齐纳二极管和串联电阻器尝试了该蛋白顿。但 DQ 总线 通信不能与齐纳二极管一起工作。 TVS 二极管用于 ESD protection.e2e.ti.com/.../DQbus.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏米亚

    我做了一些研究、但我无法找到任何可能有帮助的文档。

    我建议对电路进行仿真。

    我不确定您的漏极开路驱动器是否有模型。  但是、您应该能够找到等效的漏极开路模型、以便与您的保护电路一起进行仿真。

    您还可以利用带/不带二极管的通信来评估其对电路的影响以及其行为不符合预期的情况。

    很抱歉、我没有更多帮助。

    此致、

    涉水