请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2433 工程师、您好!
我在设计中使用 MSP430FR2433、电源电压范围为1.8V~3.6V。 但我在测试中发现、当输入电压低于2.2V 时、MCU 将持续重启。 我应该如何检查我的设计? 你能给我一个方向吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工程师、您好!
我在设计中使用 MSP430FR2433、电源电压范围为1.8V~3.6V。 但我在测试中发现、当输入电压低于2.2V 时、MCU 将持续重启。 我应该如何检查我的设计? 你能给我一个方向吗?