This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433低输入电压将重新启动

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/836699/msp430fr2433-msp430fr2433-low-input-voltage-will-restart

器件型号:MSP430FR2433

工程师、您好!
我在设计中使用 MSP430FR2433、电源电压范围为1.8V~3.6V。 但我在测试中发现、当输入电压低于2.2V 时、MCU 将持续重启。 我应该如何检查我的设计? 你能给我一个方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 MSP430运行的内部 V_CORE 方面、我对您使用过的芯片没有什么特别的了解。

    例如、如果您尝试以最大频率(可能为16MHz 或24MHz)运行、则需要一个内部最大电压。

    则较低的电压可能会使您的器件复位。

    您应该发布初始化代码以查看您使用的频率和 v_core 电平。