This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:FRAM 数据保持计算澄清

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/836255/msp430fr5739-fram-data-retention-calculation-clarification

器件型号:MSP430FR5739

大家好、

我正在与客户合作使用此器件。 我们已经查看 了 SLAA526 和数据表。 表5.36显示了在85°C 时的10年。 在85°C 时、10年的可信度是多少? 它是60%或90%、还是其他什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    感谢您使用 E2E。 表5.36显示、对于在推荐范围内运行的所有器件、数据保存时间至少为10年。 数据保留的特征是使用基于阿累尼乌斯理论和方程的加速测试。 该理论允许在加速环境下对任何器件进行短期测试、并预测正常条件下的较长时间行为。 根据加速因子(AF)、使用阿累尼乌斯方程对任何所需温度进行反向计算可获得相当准确的数据保存时间。 有关此过程的更多详细信息、请参阅 《了解 MSP430闪存数据保持 》应用手册(也可应用于 FRAM 器件)。

    关于可信度(CL)、这与计算器件级别的统计故障率相关(而不仅仅是数据保持)。 对于这些计算、选择的 CL 为60%或90%、这直接影响了时基故障(FIT)率。

    DPPM/FIT/MTBF 估算器

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    James