请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969-SP 团队、
一些常见问题 ID、如在论坛中获得以下内容的答案:
- 我们对使用 LaunchPad MSP 进行测试感兴趣(http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR5969)。 如果我们编写代码对此 MSP 进行编程、代码是否会直接转换到 MSP430-FR5969-SP 部件(更具体地说、是 M4FR5969SRGZT-MLS)并按 launchpad 上所示执行?
- MSP430是否具有内部温度传感器? 从数据表中可以看出这一点、但我们希望得到确认、因为温度传感器未列为 MSP430-FR5969-SP 的特性。
- 使用 launchpad MSP 和目标开发板进行测试时有哪些主要差异? http://www.ti.com/tool/MSP-TS430RGZ48C
- 目标开发板的编程是否会直接转换为 MSP430的编程并按预期执行?
- 一个评估板是否可以更深入地了解调试情况、或者更紧密地模拟实际的 MSP430? 我们感谢您的建议。
- 我们正在设计使用 MSP430的系统布局原理图。 我们在 launchpad 电路板数据表上找到了一些示例原理图、但我们是否可以使用目标开发板的任何可用布局作为指导?