This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430-gcc elf 文件格式详细信息?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835946/msp430fr2311-msp430-gcc-elf-file-format-details

器件型号:MSP430FR2311

我正在寻找有关 MSP430 .elf 文件格式的详细信息。 我查看了 MSP430 gcc 手册、没有看到任何提及。 有人知道我在哪里可以找到这些详细信息吗? 我必须编写一个脚本来解析 elf、以便打包到另一个 MCU 的固件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    为什么不使用.txt 或.bin 格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    MSP430 ABI 应向您提供所需的信息。 这里详细介绍了特定于 MSP430的 ELF 扩展、以及构成 ABI 基础的参考文档的链接。

    [引述]

    TI 编译器工具4.0版引入了一种称为 MSP430 EABI 的新 ABI。 它基于 ELF 目标文件格式。 它源自行业标准模型、包括用于 ELF 和动态链接的 IA-64 C++ ABI 和系统 V ABI。

    [/报价]

    此致、