This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:散热焊盘尺寸和使用建议

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835850/msp430fr2353-thermal-pad-size-and-usage-recommendations

器件型号:MSP430FR2353

尊敬的 Sirs:

1.散热垫(第129页),请帮助提供尺寸、
2.散热垫使用建议,? 有信号吗? 或上拉或下拉。

谢谢你

Eric Hung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述用户="Eric Hung]1. 散热焊盘(第129页),请帮助提供尺寸,[/报价]

    数据表中的第129页显示了 QFP 封装。 在本节中、其他封装的尺寸以毫米为单位。 在您的最新帖子中、您似乎已经发现了这一点。

    [引述用户="Eric Hung]2. 散热焊盘使用建议,? 有信号吗? 或拉高或拉低。[/quot]

    我们建议将散热焊盘连接到 VSS。

    此致、

    James