This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP430F5229、LMX2595

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835599/ccs-msp430f5529-msp430f5229-lmx2595

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,

1) 1)对于编程视点、我们需要包含 MSP430的头文件并停止看门狗计时器。 稍后、我需要通过强制设置24位来加载寄存器值、24位具有1位 r/w、7位地址和从 TICS Pro 软件获取的16位数据。 它是否正常工作、或者是否需要 在主控模式下使用 msp430f5529。 据我所知,我认为只需强制寄存器中的值,但问题是没有一组可用的寄存器,称为 R0,R1 ............ R78. 为此、我是否需要使用 msp430f5529中的可用端口?  

在哪里指定7位地址以及读取/写入位?

需要运行无限 while 循环、启用芯片选择并强制该循环中的值、是否需要使用 spi.write (data)命令加载数据以及如何在编程中指定地址。

2) 2)除 CCS 和 IAR 工作平台之外、还有没有用于检查 Keil、Proteus 中代码的软件、其中代码仅用于在存在硬件的情况下评估输出

 

实际上、我不熟悉编程和 msp430f5529、我  完成此项目的时间非常短。 因此、我们非常感谢您的任何帮助。

提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="singam vamshi Krishna"]

    1) 1)对于编程视点、我们需要包含 MSP430的头文件并停止看门狗计时器。 稍后、我需要通过强制设置24位来加载寄存器值、24位具有1位 r/w、7位地址和从 TICS Pro 软件获取的16位数据。 它是否正常工作、或者是否需要 在主控模式下使用 msp430f5529。 据我所知,我认为只需强制寄存器中的值,但问题是没有一组可用的寄存器,称为 R0,R1 ............ R78. 为此、我是否需要使用 msp430f5529中的可用端口?  

    在哪里指定7位地址以及读取/写入位?

    需要运行无限 while 循环、启用芯片选择并强制该循环中的值、是否需要使用 spi.write (data)命令加载数据以及如何在编程中指定地址。

    [/报价]

    dev.ti.com 上的 SPI 代码示例 和 MSP430F5529的用户指南之间、它们应该有助于回答您的问题。

    singam vamshi Krishna 说:
    2)除 CCS 和 IAR 工作平台之外、还有用于检查 Keil、Proteus 中代码的任何软件、其中代码仅用于在存在硬件的情况下进行评估检查输出

    您可以使用 Keil、但如果您没有太多时间开发项目、我建议您使用 CCS (免费)或 IAR (可能需要购买许可证)。 否则、您可能需要调整 Keil 的 CCS 或 IAR 示例。

    此致、

    James