This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:电源电压问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1170492/msp430f5438a-supply-voltage-question

器件型号:MSP430F5438A

大家好、

希望你们做得好!

下面我 对 MSP430F5438A 有疑问。  

问:        在12MHz 系统时钟受损之前、我可以达到远低于2伏的水平?

我需要在2V 以下运行、同时保持我们的12MHz 时钟、但在2V (1.9v)以下是否有任何裕度?

谢谢!
Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确实有、但我相信 TI 不会告诉您。 他们将站在这张图的后面。 与绝对最大额定值非常相似、当您冒险进入该地区时、您是自己的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    这是器件的规格。 违反规范可能会导致错误或不可预测的行为、并且器件可能不符合数据表的规范。 如果无法保证电源电压>2V、 则该规范要求 在 VCORE 电平0和8MHz 的最大频率下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 感谢 Keith 和 Jace。